This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS174:SN75ALS174

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264303/sn75als174-sn75als174

器件型号:SN75ALS174

您是否有关于差分输出电压(VOD)的负载电流与输出电压特性的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款非常旧的器件、因此数据表中不太可能会出现未包含的信息。

    SN75ALS174旨在驱动 RS 至422或 RS 至485总线、其中指定的总电阻为100 Ω 或54 Ω、所需的输出至少为1.5V。您是否具有不同的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    Clemens 正确-该器件老旧、数据包含在数据表中。 因此、我们没有 VOD v 输出负载电流。 Clemens 正确、即在 指定负载上有一个最小 VOD (485为54欧姆、422为100欧姆)。 您是否有不同的负载条件?  

    此致!

    帕克·道德森