This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:如果将 DP159用作 DP 重定时器、它是否支持 eDP 输入?

Guru**** 2508435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256728/sn75dp159-if-use-dp159-as-dp-retimer-can-it-support-edp-input

器件型号:SN75DP159

大家好、

如果将 DP159用作 DP 重定时器、它是否支持 eDP 输入?

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna,

    您能否为应用的用例提供更多的背景信息、例如所需的输出和数据速率?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna,

    该器件可支持 eDP 输入。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

     客户按照应用手册 SLLA358的指南将 DP159用作 DP 重定时器、并且在 DP 输入时效果良好。 但当 eDP 输入时、它不起作用。 我想知道 eDP 输入、是否有任何配置需要修改? 谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna,

    他们使用的 eDP 数据速率是多少? 此应用的设置是什么?

    切换到 eDP 时、请确保器件仍处于 X 模式。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna,

    提供上述所需信息的任何更新、以便我们为您提供进一步帮助?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我建议您在此应用中使用 DP141或 DP142、而不是 DP159。

    谢谢。

    扎赫