This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:TSER953 CLKIN 输入规格

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264045/tser953-tser953-clkin-input-specifications

器件型号:TSER953

高素质支持团队

我计划为 CLKIN 使用 OSC 和 CLK 生成器。

我想知道您能否为我提供 CLKIN 的输入规格。
我想知道需要多少 ppm。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,高宏山,

    您可以使用100ppm 的 CLKIN。 但您需要确保输入 CLK 抖动低于0.05 UI。

    其中 对于给定的时钟、UI 定义为1/clock_freq。 例如、当时钟= 50MHz 时、典型的 UI_CLK_IN 为1/nC 50 MHz = 20ns。