This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124:扩频时钟兼容性

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263078/ds90ur124-spread-spectrum-clock-compatibility

器件型号:DS90UR124

您好!

在我的应用中 、为了通过辐射 EMI 测试、我需要使用展频时钟通过串行器/解串器通道发送数据。

DS90UR124是否与发送器端的展频时钟兼容?

数据表中没有有关可用的最大展频百分比和最大调制频率的信息。 您能提供更多信息吗?

谢谢

此致

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

     您打算结合 UR241使用哪个 PCLK 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    我们将使用25MHz 时钟频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您应该能够在5kHz 至35KHz 之间使用调制频率、偏差为+/- 0.5%。