This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:EOS 容差

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263536/tmuxhs221-eos-tolerance

器件型号:TMUXHS221
主题中讨论的其他器件: Strike

您好!

我可以在数据表中看到、连续电压的绝对最大 Vio 为5.5V。  在我的应用中、我将使用多路复用器作为 USB C 连接器的2:1。

方框图应遵循以下顺序:

USB C 连接器-> ESD 保护->过压保护开关->后置开关钳位-> TMUXHS221 -> AM64xx

在对 VBUS 短路的情况下、OVP 开关将接通、但这仍取决于后置开关钳位。  持续大约60ns、在钳位完全激活之前、TMUXHS221的电压为7V。

在对 VBUS 短路的情况下、TMUXHS221能否在7V 时处理60ns 的电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS221无法在7V 工作电压下运行。

    我们有 OVP 多路复用器 TS5USBC410。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。  我确实将此部件视为选项。  也许这个问题可以更广泛地加以探讨。  任何 ESD 或过压事件都将短暂超过保护器件的钳位电压。  TMUXHS221作为 USB 2.0信号解决方案推向市场。  假设我这样连接器件并且在 D+/D-处仅放置一些 ESD 二极管、则 TMUXHS221必须能够承受一定的过压。  

    在上面、您说过 TMUX 可能无法正常工作。  那么、与 ESD 冲击相比、60ns 是否过长?

    谢谢!

    这是专为 USB 设计的 ESD/EOS 二极管的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说 TMUX 可能无法工作、因为没有 ESD 保护或 OVP 保护。没有外部保护。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、我在数据表中看到、除了我在最初 POST 中提到的外部组件之外、该规格还指明了一些 ESD 保护级别。

    TI 是否有关于器件在绝对最大输入电压以上保持多长时间的规格?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔:

      您提到的是一些基本的 ESD 保护,我提到的是 IEC 61000-4-2,它应该可以通过8kv。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用的 ESD 保护是30kV、但真正的问题是、在后置开关钳位(不是 ESD 保护)生效之前、该多路复用器是否可以处理 D+/D-到 VBUS 短路(28V)的情况(请参阅第一个后置中的元件序列)。  如前所述、在过压保护切断干扰信号之前、次级电压钳位允许7伏的电压持续90 nS。  谢谢、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OVP 器件会在出现过压时断开开关 以保护器件。 OVP 脉冲可为100ns 至直流

    对于 ESD 保护器件, 当 ESD 脉冲引入系统时,必须确保 ESD 保护二极管导通,以防止 ESD 脉冲到达 DUP。 通过连接器、可以看到 ESD 保护二极管和 DUP 并联。 因此、务必确保 ESD 保护二极管具有低阻抗、以便大多数 ESD 能量通过 ESD 保护二极管分流。

    ESD 脉冲 通常小于100ns。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于28V 等直流电压、您需要 OVP 保护器件。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布赖恩