This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:如何判断信号模式

Guru**** 2772435 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1255036/tusb212-how-to-judge-signal-mode

器件型号:TUSB212

嗨、团队、我们的客户发现他们的 HS 模式信号尚未放大。 信号输出与输入相同。

器件似乎将该信号视为 LS 信号。 这是正确的吗?  

器件如何判断信号模式? 边沿斜率?  电压电平? 是否有任何设计关键点需要注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    您能否让您的客户验证 CD 引脚是被拉高还是拉低、以及 ENA_HS 引脚在复位后是否被拉高? 如果两者都被拉至高电平、TUSB212会检测到信号是高速信号、并且应提高信号电压。 如果任一引脚被拉至低电平、则器件未检测到信号或未检测到高速信号。

     数据表第14页和15页的眼图可用于确定有无升压时的眼图应该是什么样的。

    高速数据通常沿着在 DP 和 DM 通道上具有45欧姆终端以及17.78安驱动电流的链路传输。

    对于电路板/PCB 设计、我们建议客户遵循 布局指南 应用手册、其中重点介绍了布线应采用何种路径、 间距和特定于协议的布局指南。

    请仔细检查 CD 和 ENA_HS 引脚输出的内容、以及 DP/DM 迹线是否符合我们的布局准则。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚在测试中处于高电平。 有什么原因导致这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    如果 CD 和 ENA_HS 引脚都为高电平、则表明 TUSB212会看到连接的高速信号、并且应该 对通过器件的信号进行升压。

    是否可以在通过转接驱动器之前和之后发送信号眼图? 我想确认眼睛是否增强。 此外、对于任何眼图测试、请确保遵循数据表第8.2.2.1节中列出的测试程序。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面 是客户波形、这就是 USB 器件接收。 这不是转接驱动器。

    下面是 TUSB212和器件接收之后的波形。

    这就是客户认为波会绕过器件的原因。 "你怎么知道的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    通过您发送的波形、看起来我们的器件正在对信号进行升压。 第二张图片看起来已正确将交流和直流升压应用到信号。 为什么客户认为信号绕过了我们的器件? 他们是否在连接方面未见改善?

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参加了他们在客户办公室的测试。 在第二张图片中、由于反射、一些信号是较小的占空比阈值。 这是转接驱动器之后的信号。 我不知道为什么它看起来是正确的? 你能告诉我更多的惯性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    您的客户正在使用哪些设置? 以前他们的设置是针对最大交流和直流升压、但我们过去曾向他们建议、在不需要时将这些设置保持在最大值可能会导致反射和断开。 较低的 DC 和 AC Boost 设置应该会减少反射量、同时减少 我们在该波形末尾看到的下冲量。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流失调电压为60mV、他们会更改直流升压和交流升压的设置。 虽然我们讨论的这个主题是一个新问题。 不是因为反射。

    最后一个问题已经解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    感谢此更新、确认将直流升压降至60mV 可解决此问题。  在这篇文章中、转接驱动器处于活动状态并正在升压、这可以通过使用转接驱动器和不使用转接驱动器的比较波形观察到。  客户是否会询问转接驱动器是否处于活动状态?  正如 Ryan 提到的、ENA_HS 和 CD 信号为高电平、指示转接驱动器处于运行状态。  是否存在不同的问题、因为转接驱动器在提供的波形中显然处于激活状态?

    此致、

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    对这次讨论有什么后续行动吗? 如果没有、我会将其标记为已关闭。

    谢谢。

    瑞安