This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB216走线长度建议

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1256993/tusb216-tusb216-trace-length-recommendation

器件型号:TUSB216

您好!  

在以下问题上需要您的帮助:

  1. 从 USB 控制器到终端器件的总布线长度约为9.5英寸、而 USB 控制器的规格中其自身与收发器之间的距离仅为1.18至2.95英寸。 在 TUSB216RWBR 与终端器件之间的迹线长度在6.5到8.3英寸的范围内是否可行?
  2. TUSB216RWBR 与终端设备之间的最大允许长度或损耗是多少?
  3. 应该将串联电阻器放置在 TUSB216RWBR 之前、之后、还是两个路径中都需要?  

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    1.) USB 控制器和终端器件是否位于同一 PCB 上? 您可能能够用方框图来说明它吗? 只要迹线长度内没有连接器、就对 TUSB216来说应该是9.5英寸的合适不过了。

    2.) 对于布线、我们没有任何规格的最大布线长度、我们只设定了建议的最大电缆长度、即5米。

    3.) 您指的是哪些串联电阻器? 除了信道终端外、我们不建议在 DP/DM 信道的路径中连接电阻器。

    请告诉我。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    对此问题有任何反馈吗? 否则、我将关闭此主题。

    谢谢。

    瑞安