This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:能否在中等真空条件下使用?

Guru**** 2767215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261076/esd122-can-it-be-used-in-medium-vacuum-conditions

器件型号:ESD122

大家好、

此器件能否在中等真空条件下使用?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    这里的应用是什么? 我不 熟悉"中等真空条件"。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    中等真空是大气压力为102Pa 至10-1 Pa 的真空。
    是测量仪器。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    该器件已根据 JESD22-A102/JESD22-A118标准在高压锅中进行了资质认证测试。 该标准规定高压灭菌器测试条件的大气压力为205kPa。  

    您可以在此处访问资质审核报告: https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=ESD122DMXR 

    出于好奇心、这是什么类型的测量仪器?  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    高压灭菌器不是运行中的测试、是吗?
    我要确保它在环境中运行。

    因为这是我的客户提出的问题、所以我没有问使用哪种测量器件。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您能解释一下运行中测试的含义吗?  

    这是唯一一项受压于商用级器件的资质认证测试。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我想问的是、它是否能在加压的环境中工作。
    此测试是否不是为了检查加压后是否在正常环境中工作? 我问。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    在高压灭菌器测试过程中不施加偏 压、但该器件也进行了偏压高加速应力测试(BHAST)、您可以在鉴定报告中看到该测试。  根据 JESD22-A110、该测试是在温度控制室中的器件偏置电压下完成的、压力为33.5 psia2。  

    此致、

    塞巴斯蒂安