This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:用于 ESD 保护的最大电容

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264175/tcan334-max-capacitance-for-esd-protection

器件型号:TCAN334
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

您好!

我们正在研究为 CANH 和 CANL 添加一些额外保护、以避免损坏 TCAN334。  为此、我们正在研究的 TVS 部分的典型通道输入电容为45pF、因此我们要向 CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 之间总线上的每个节点添加这么大的电容。

我们在 TCAN334芯片数据表中找不到任何关于最大总线电容的信息。  CAN 总线上总共有四个节点、我们使用1Mbps 波特率作为参考。

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    这是一个较旧的器件、我们没有表征总线电容、因此查找数据会很困难。 话虽如此、以我的经验来看、这些较旧的收发器本身具有30-40pF 的电容。 由于总线上的节点数量和1Mbps 的数据速率、在每个节点上添加保护以及固有的总线电容收发器不会导致足够的延迟而在控制器侧引发错误。

    我推荐 TI 产品系列中的 ESD2CAN24-Q1器件以增加瞬态保护。

    此致、

    埃里克·哈克特