This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC184:器件型号命名

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC184, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264108/sn75lbc184-part-number-designations

器件型号:SN75LBC184
主题中讨论的其他器件: SN65LBC184

SN65和 SN75名称的含义是什么?

器件实际上是否相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    本质上、SN65意味着工业温度范围(-40C 至85C)、SN75意味着至少在 RS RS -422器件上具有商业温度范围(0C 至70C)-我不确定我们的某些其他产品组是否有例外。

    它们本质上是相同的器件-但我们可确保在更大的温度范围内实现性能、并在 SN65型号的更高温度范围内实现资质认证。 但是、如果您要使用 SN65LBC184切换 SN75LBC184、则这真的不会有太大的性能差异-如果确实有的话。  

    如果您 有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。