This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:LED0和 LED1的延迟。

Guru**** 2766445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265026/dp83867is-delays-for-led0-and-led1

器件型号:DP83867IS

大家好、

从 LED0闪存到 LED1闪存是否存在延迟?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    默认情况下、LED0设置为建立链路、LED1设置为 建立1000BT 链路。 如果建立1000Base-T 链路、这些指示灯将同时亮起。  

    谢谢。

    大卫