This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:与 TPS2553一同使用时 TUSB320LAI 的操作相关的问题。

Guru**** 2893680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321, TUSB320LAI, TPS2553, TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264262/tusb320lai-question-about-operation-of-tusb320lai-when-the-device-is-used-with-tps2553

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件: TPS2553、TUSB320 、TUSB321、 TPS2552

大家好!

我的一位客户正在 评估 TUSB320LAI、以将其新产品 USB 连接器更改为 Type-C (USB-2.0)。
目前、他们有以下问题。 请你给我答复吗?

问题1:  它们将 TUSB320LAI 用作 TPS2553的主机端。
    但当 TUSB320LAI 作为器件侧运行时、TUSB320行为会意外、因为通过 TPS2553提供5V 电压。
    你知道什么是原因吗?

问题2. 您还有比 TUSB320LAI 更多的推荐器件吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

 
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:您需要使用反相的 ID 引脚来控制 TPS2553。 在 DFP 中、ID 为高电平、直到连接了 UFP、然后 ID 变为低电平并开启 TPS2553。

      在 UFP 中、ID 始终为高电平、TPS2553应关闭。

    Q2:如果您需要控制 USB3多路复用器、则需要 TUSB321的 DIR。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    非常感谢您的答复。

    针对  TUSB320LAI 使用 TPS2552是否更好、因为不需要反转 ID 引脚电平?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和津也:

         你是对的。

    最佳

    布赖恩