This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:+- 70V 总线故障测试报告

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264866/tcan1042h-q1---70v-bus-fault-test-report

器件型号:TCAN1042H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H

大家好、

请分享 TCAN1042H 的+-70V 总线故障测试报告。 我的客户希望对其进行检查。 谢谢。

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    关于 CAN 收发器引脚的绝对最大额定值、我们没有官方测试报告。 我会检查我们有什么验证数据、但是否有客户期望的示例?

    此致、

    埃里克·哈克特