This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:是否支持音频接口环绕立体声?

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258125/tas6424eq1evm-audio-interface-surround-sound-supported

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好!

我想知道在从 Windows 控制面板选择5.1或四音设置时、该评估板驱动程序是否支持 Windows 11环绕声? 如果我在我的应用程序中衰减后,第3个和第4个通道不会发出任何声音。 我将此评估板的通道1到4排列为 FL、FR、SL、SR、环绕扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

     抱歉、通过 EVM、只有 I2S 格式可以传递到 TAS6424器件、因此只能成功传输2通道音频数据。 而通道3/4使用的数据与 EVM 上的通道1/2相同。 对于使用条件的更多通道数据、我们只能使用跳线 J5至 J8直接发送 PSIA 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您通知我有关 I2S 数据的信息。 您能否说明我如何使用跳线 J5到 J8直接发送 PSIA 信号? 您能给我展示一下此处电路板图像的示例吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

     请移除 J5、J6、J7、J8处的跳线。 并通过下图所示的位置发送正确的 I2S 时钟/数据。