This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有没有适用于 MIPI 接口的建议 ESD 保护 IC?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017, TPD4E1U06, TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264298/is-there-any-recommended-esd-protection-ic-for-mipi-interface

主题中讨论的其他器件:TPD4E1U06、TPD2S017、 TPD6F002

大家好!

我的一个客户正在寻找用于 MIPI 接口的 ESD 保护器件。

有任何推荐的器件吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    是的、我们确实有推荐用于 MIPI 接口的器件。  建议如下:

    TPD4E1U06

    TPD2S017

    TPDxF003系列(具有 ESD 保护功能的 EMI 滤波器)

    TPD6F002 (具有 ESD 保护功能的 EMI 滤波器)

    如果您有更多有关该系统的信息、我可以更好地提供建议。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、  

    麦肯齐