This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:远距离 I2C

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264756/p82b96-i2c-over-long-distance

器件型号:P82B96

您好!

在  P82B96 数据表(第1页)有图表显示了通过双绞线连接的 I2C。

在此图中、SCL"双绞线"、12V、SDA -带 GND。

从这张图中、不清楚是"从"板上的12V 由主板提供(通过双绞线)...还是任一侧有12V 而2个电源"短路"?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此示例假设远程板通过电缆供电。 但这不是必需的;您可以使用两个单独的电源、只要它们共用一个公共接地即可。 (小差异无关紧要;输入具有过压容限。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    如前所述、可以有两个电源、也可以由主 P82B96的12V 电源为远程器件供电。 两个 P82B96之间的布线对于 I2C 标准来说是足够长的、但长度不足以应对存在较大接地电势差的情况。

    此致、

    泰勒