This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT348:输出阻抗?

Guru**** 2504195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264752/sn65lvdt348-output-impedance

器件型号:SN65LVDT348

您好!

您是否能够 在几个输出频率上为 SN65LVDT348提供输出阻抗信息?  我们正在执行信号完整性检查、并且需要产品输出阻抗信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collin、

    可以根据输出电流(IOL / IOH)和 VOL / VOH 电平估算该接收器的输出阻抗。 ROUT =(VCC - VOH)/ IOH、或 VOL / IOL。 如果我们使用电气特性中的值、那么当 VOL = 0.4V 且 IOL = 4mA 时(假设 VCC = 3.3V)、我们得到 Rout = 100 Ω。 请参阅下图、了解可计算的更具体值:

     

    此致、

    插孔