This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:在量产设计中将 TL16C754B 替换为 TL16CP754C 所产生的影响

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265160/tl16c754c-impact-of-replacing-a-tl16c754b-with-the-tl16cp754c-in-a-production-design

器件型号:TL16C754C
主题中讨论的其他器件:TL16C754B

出于其他原因、我想在 PCB 制造期间替换与 TL16CP754C 一起生产的设计上的 TL16C754B。  "C"数据表指出它"引脚对引脚"兼容、但删除了三个引脚。  我的关注点在于确定在没有 INTSEL 引脚的情况下需要执行哪些操作、该引脚在当前设计中被拉至高电平。   

谢谢、Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    在我们的数据表中、这似乎是一个错误、指出 TL16C754C 与 TL16C754B 是 P2P。 虽然16C754系列器件都是具有功能功能的 UART 器件、并对 UART 应用程序实现了几乎相同的解决方案、但器件之间的引脚总数明显存在不匹配。  

    INTSEL 连接到"C"版本上的哪个引脚?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    我不明白您的问题、"C"版本没有 INTSEL 引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"C"版本中没有 INSEL 引脚、将 MCR (3)引脚设置为高电平是否可提供与在 INTSEL 拉为高电平时将"B"版本相同的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    让我在明天中午前给您回复。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我理解您的问题。  

    TL16C754B 使用 INTSEL 引脚和 MCR 寄存器来持续启用中断输出引脚。 INTSEL 引脚可用于覆盖 MCR[3]位选择的内容。 如果 INTSEL 引脚被启用、那么中断的功能可以通过软件的寄存器读取 MCR[3]来控制、而不是通过硬件外部输入。  

    TL16C754C 没有 INTSEL 引脚、因此 MCR 寄存器是持续启用中断引脚的唯一方法。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    您能否确定在"C"版本中向 MCR (3)写入"1"是否提供了与在"B"版本中将 INTSEL 引脚设置为高电平相同的操作?

    谢谢、Bryan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    在"B"版本上驱动 INTSEL = H 会强制连续中断。  

    只有 MCR 寄存器才能控制"C"版本上的中断的连续功能。 因此、设置 MCR[3]=1将中断设置为活动(连续)状态、方式与"C"版本相同。

    此致、

    泰勒