This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS160PR410、无输入信号时的输出状态

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262348/ds125br820-ds160pr410-output-state-when-no-input-signal

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

您好、团队成员:

我对(1) DS125BR820和(2) DS160PR410有疑问。

如果输入引脚(例如 INA_0+/INA_0-、RX0P/RX0N)处于开路状态、则输出引脚(例如 OUTA_0+/OUTA_0-、TX0P/TX0N)上将显示什么状态?

如果有一种设置方法可以修复输入打开期间的输出状态、请告知我。

如果(1)和(2)在开放输入期间的行为不同、您可以在每种情况下回答上述问题、这将非常有用。

问题的背景是、输入具有交流耦合电容器、我想考虑一种在没有输入信号时固定输出状态的方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    您能否澄清在没有输入信号时由于输出状态而发生的问题?

    对于这两个器件、我预计在器件通电且没有输入信号的情况下、输出端 VCC 会有一些直流偏置。 这种偏置无法通过任何器件设置进行更改。

    建议在此状态下直接测量输出、以确认偏置点。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan-San、

    感谢您的评论。

    我知道当没有输入并且我们无法控制该状态时、输出应该是固定状态。

    您能否确认输出将显示哪个低电平或高电平?

    您能否澄清由于没有输入信号时输出状态而导致的问题?

    如果输出状态波动、则可能会干扰噪声的产生、因此希望通过使输出状态固定来避免噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我希望在加电后、输出在没有信号的情况下被拉至 VCC、并且之后不会出现波动。

    请允许我花一点时间查看我们是否有现成的 EVM、我可以 使用它来确认这一点。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan-San、

    感谢你的帮助。

    如果准备 EVM 需要时间、如果您可以与设计或系统团队确认这一点、会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我被弄错了、在通电时由于交流耦合而没有输入信号时任一器件的输出可能会出现波动。

    对于 DS125BR820、有寄存器"PWDN 通道(0x01)"可用于禁用独立通道输出驱动器。 引脚25上还有一个用于此设置的引脚控制选项、但寄存器控制可实现更大的灵活性。

    对于 DS160PR410、引脚 PWDN1和 PWDN2可用于禁用每个通道输出驱动器。

    在 禁用通道输出驱动器的情况下测试类似器件时、我未能观察到输出上的任何噪声。   

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan-San、

    对于 DS160PR410、在通过 PWDNx 引脚禁用输出驱动器的情况下、无论输入信号如何、都会看到什么输出状态?

    它是 VTX-IDLE-DIFF-AC 的规格、最小值0mV、最大值10mV 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、禁用输出驱动器时、VTX-IDLE-DIFF-AC p 是交流输出波动的正确参考规格。

    谢谢!

    埃文