This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:输出问题

Guru**** 2928920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265571/sn65lvds100-output-problem

器件型号:SN65LVDS100

尊敬的技术支持团队:

SN65LVDS100DGKR 具有一种症状、即在电源打开/关闭时 LVDS 输出不出现。

连接
FPGA⇒SN65LVDS100DGKR⇒电缆⇒接收器(非 TI)


SN65LVDS100DGKR 或衍生产品是否有任何类似的缺陷?
如果还有其他需要检查的东西、请告诉我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    您能否分享一下原理图?  SN65LVDS100 输出端是否有100 Ω 终端?

    谢谢

    大卫