This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:解串器输出端无输出数据

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259744/ds90ub954-q1evm-no-output-data-at-deserializer-output

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1ALP

您好、TI 团队、

我将使用 DS90UB954-Q1 EVM 连接到带 DS90UB953的自设计 PCB。 该串行器通过扁平电缆连接到双通道 MIPI 摄像头模块 OV2311。
解串器可由 ALP 或连接的 Raspberry PI 控制。 我能够使用 I2C 设置摄像头的扩音模式。 MIPI 信号
并可使用 oscizlisope 作为串行器的输入数据进行测量。 意外地、我无法在解串器输出端接收信号。

DS90UB953在 MODE 引脚--> CSI-2同步模式处具有10k 下拉电阻器

DS90UB954具有一个分压器78k7/97k6 --> CSI-2同步反向通道

DS90UB954:设置了器件的 PASS 和 LOCK 状态位(寄存器0x04=DF)

DS90UB953:LINK_DET、HS_PLL_LOCK 和 RX_LOCK_DETECT 设置为1 (也是 CRC_ERR) 0x52=47

在 DS90UB954Q1-EVM 上连接跳线以设置 CSI-2模式。

BIST srccipt "953_054_BIST"运行成功。

您是否知道为什么解串器输出中没有可用的输出信号?

此致、
斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    感谢您分享有关您遇到的问题的信息。 我想获得有关以下情况的一些信息:  

    1. 此问题发生在多少个器件上? 您是否仅使用954和953的一个单元进行测试? 如果有多个953连接到954、则954上选择的转发模式是什么?  
    2. 在测试过程中、DS90UB954的0x4D 中是否报告任何错误?  报告的锁定状态是否有任何变化?  
    3. 系统的输出 CSI-2时序是多少?  
    4. BBIST 脚本、BIST 中是否报告了任何错误? 结果如何?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    感谢您的快速重播。 请在下面找到我对您的问题的解答:

    1.我只有一个954 EVM 板、但我使用三个953板对其进行了测试。 一个953器件通过同轴电缆连接到 EVM 954。

    转发模式:

    2.寄存器0x4D=0x03。  无锁定状态更改。

    3.我测量了一个数据信号 CSI_D0_P 的频率。 频率恒定为88kHz。 但没有时钟信号 CSI_CLK_P/N。

    仅可在两个数据通道上测量信号。

    4.请参阅 BIST 报告。 没有锁定状态变化。 从我的角度来看、BIST 测试成功。

    我想知道成像仪没有 CSI 时钟信号输出。 953没有 CSI clk 输入。

    我已将相机直接连接到覆盆子 PI、可以在没有 CSI clk 的情况下流式传输图片/视频。 仅在 CSI 数据通道上可以测量信号。 在 CSI clk 通道上没有 trafic。  

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    再次感谢您澄清观察到的行为。 根据您的响应、我看到您列出了没有 CSI 时钟信号从成像仪输出到953。 这是953收集数据并输出到954所需的信号。 参考在线提供的 OV2311产品简介、该信号应该可以在 OV2311 (MCP/MCN)上获得。 CSI 时钟信号需要输入到953、由成像仪生成。  

    您是否能够更改此设置并验证 CSI 时钟信号是否路由到953? DS90UB953数据表第11页的第6.5节"电气特性"中列出了与 CSI-2接口相关的要求。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Zoe、

    感谢您的反馈。  与此同时、我已经对这些信号进行了更详细的了解。 我已使用单端探头测量了成像仪提供的 CSI_D0N、CSI_D0P 和 CSI_CLK_P。 请参见以下两张图片:   

    启动成像仪的流式传输模式时、数据信号的电压电平约为1V、clk 信号降至200mV。

    我使用差动探头测量了时钟信号并得到以下图形:

    该 clk 信号将路由到953。 953应能够收集输入数据并将其发送到954。

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    我懂了。 在遇到问题时、您是否能够共享954和953的完整寄存器转储? 通过这些链接可以进一步了解器件的配置方式。  

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    好的、请查看随附的转储文件。

    此致、

    斗山市

    e2e.ti.com/.../RegDump953.txte2e.ti.com/.../RegDump954.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    在 DS90UB954上、0x7A 的值为0xF、表示长度错误、校验和错误、2位 ECC 错误、1位 ECC 错误。 解串器还会报告串行器的 CSI 同步错误。 参考 DS90UB953寄存器转储 CSI 错误在寄存器0x5E 中报告。 这个错误在通道0和1上、 通道1:SYNC 序列中的多位错误-不可 纠正、通道0:SYNC 序列中的单个位错误-可纠正。  

    寄存器0x18、FS_CTL 设置为0x00、其中选择了内部生成的帧同步、但会禁用帧同步发生器。 您是否能够将寄存器0x18设置为0x1以启用从解串器到摄像头的帧同步信号? 有关该配置的更多详细信息、请参阅 DS90UB954数据表的第7.4.27.2节"内部生成的 FrameSync"。

    请告诉我、此更改后问题是否仍然存在。

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我已按照您的建议将寄存器0x18更改为0x1。 953寄存器0x5E 报告了0x44、因为您可以看到寄存器转储。 0x5C 的条目为0xFF。 问题仍然存在。  

    此致、

    斗山市

    e2e.ti.com/.../4670.RegDump953.txte2e.ti.com/.../4670.RegDump954.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    由于 DS90UB953串行器的输入数据造成了错误、您是否能够提供布局和原理图供定制 PCB 查看? 此外、当摄像头直接连接到 Raspberry Pi 时、摄像头是与953位于同一 PCB 上、还是单独的 PCB?  

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    是、请查看随附的原理图。 请考虑放置了电阻器 R1008。  

    您能给我提供您的电子邮件吗? 我将通过 cryptshare 向您发送 PCB 数据。  

    摄像头单独放置、而不是像953那样位于 PCB 上。 请参见所附图片。

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    感谢您的耐心等待。 我将回顾一次原理图和寄存器转储、并且最迟在8/29提供有关此方面的反馈。

    现在、我要重点介绍953的 CSI 错误。 为了确认、 连接到 Raspberry Pi 时摄像头流是否正常? 是否报告了任何错误?  

    我的电子邮件是 z-bison@ti.com 

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    是的、连接到 Rasp 时摄像头流显示正常、没有报告错误。

    同时、我测量了成像仪发送的 MIPI CSI 信号。 我连接了成像仪和953之间连接器引脚上的探头。

    我使用了500MHz 差分探头和1GHz 示波器、因此波形不理想。

    我想知道 D0_N/P 和 D1_N/P 信号是否同时启动、没有延迟。 他们做到了。

    此致、

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    请允许8月30日前让我 回顾一下您 到目前为止提供的材料。  

    祝您

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    我已经更改了成像器的配置。 执行此操作后、我能够在954输出端测量信号。

    寄存器0x5E 和0x5F 为0x0。 请看一下寄存器转储。 我期待您的反馈。

    此致!

    Dusane2e.ti.com/.../6283.RegDump953.txte2e.ti.com/.../5635.RegDump954.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    很高兴您能够解决935的 CSI 错误输入的问题、并且看到信号输出到954。

    在寄存器转储中、0x4E 返回值0x1D、表示缓冲区错误、线数变化和 CSI-2错误。

    CSI-2错误是由 长度误差和校验和误差引起的、不过、如寄存器0x7A 所示、错误数量很低。 在初始化期间、如果 CSI-2错误被清除、它们是否再次发生? 由于解串器 相对于串行器上电、启动时可能会出现 CSI-2错误。 不过、这些不会反映初始化期间的 CSI-2错误。 为了查看这些错误是否再次发生、我建议在初始化期间读取0x4E 和0x7A、并查看值是否有变化。  

    关于缓冲区误差、这通常在输入带宽大于输出带宽时发生。 您是否能够共享视频数据参数(分辨率、每像素位数、帧速率)?  

    此致!

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    初始化后、CSI-2错误未再次发生。

    视频数据参数包括:

    尺寸:166x1300

    位宽:8

    帧速率:60fps

    此致!

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    这些视频参数处于 954的带宽限制范围内、不应标记错误。 如果这仅在启动后发生、则可以通过读取寄存器一次以清除错误来清除。

    当数据无法 以比接收速度更快的速度传输到 CSI 输出端口时、缓冲区溢出。 DS90UB954-Q1的每个端口都有一个16KB 的线路缓冲器(FIFO)、  只要视频线路进入的平均速率足够慢、足以确保线路缓冲器不会在 DES 上过满、就能够支持该格式。 DES 可能会发生溢出 取决于配置的 CSI-2输出速率(FIFO 漏极速率)和 CSI-2输入侧的 CSI-2通道速率/线路时序(FIFO 填充速率)。

    如果缓冲区错误在初始化后仍然存在、我建议将输出 CSI-2增加到1.6Gbps 0x1F=0x00、因为这会增加输出带宽。

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe:

    感谢您的大力支持。

    此致、

    斗山市