This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508 EVM

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264390/dac80508-evm

主题中讨论的其他器件:DAC80508EVM

早上好  

DACx0508EVM 软件设置文档

处理用于设置 DACx0508EVM 的软件。  

我需要该软件。

谢谢!

彼得普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pietrp:

    软件可 从 DAC80508EVM 工具文件夹中获取: www.ti.com/.../DAC80508EVM

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢你的帮助。 我已下载并继续安装。  
    在安装 LabView 运行时后、出现此消息

    LabView 似乎已正确安装。 但无法访问。  

    有什么建议吗?

    谢谢!

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pietro:

    您可以尝试下载2014 LabVIEW 运行时引擎吗? 安装程序中可能未包含运行时引擎、或者您的计算机在安装过程中未安装该引擎。  

    https://www.ni.com/en/support/downloads/software-products/download/unpackaged.labview-runtime.306245.html  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下、您能否确保 LabVIEW 运行时为32位版本、正如我在屏幕截图中所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好

    这就是当我启动管理器时我得到的

    让我知道我是否需要执行某个操作、

    谢谢!

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pietro:

    是的、它看起来像是64位2023版本的 LabVIEW 运行时。 请尝试下载我在上一答复中链接的32位2014版本。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    它起作用了

    谢谢!

    彼得罗