This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:与 i.MX6 SOM 连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264226/dp83869hm-interfacing-with-i-mx6-som

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869、DP83869EVM

我已将 DP83869配置为媒体模式、通常工作正常。 当我快速浏览磁性元件和 RJ45插孔时、一切看起来都很好。 很遗憾、当我尝试直接在电路板上连接到1000 Base T 信号时、我 运气不好。 SOM 已经从 RGMII 转换为1000Base-T、如下所示。 我唯一能想到的不同之处就是磁性。 我看到 DP83869指南中包含了一些磁性元件规格、但我之前并不认为没有这些规格就可能无法正常工作。 是否仍有机会在以下芯片和 DP83869之间放置一个变压器?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否在此处提供设置的方框图? 我对其意图有点困惑。 在没有变压器的情况下、铜缆接口无法正常工作。  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我附上了 pdf 中的一些方框图。 基本上、我需要将 DP83869与 AR8035放在同一电路板上。 DP83869处于介质转换器模式。 遗憾的是、我无法使用 RGMII 至1000 Base X 模式、因为 AR8035已经内置到我们正在使用的 SOM 中、我们无法访问 RGMII 信号、只有正常的1000 Base T 差分对。 自我发布第一篇文章以来、我还尝试了将 HX5008NL 留在电路中进行测试。 已经尝试终止的 AR8035侧的 HX5008NL 同样的方式,我有0826-1X1T-32-F 终止,但运气不好。 DP83869侧以往常一样的方式进行端接(并按照 DP83869文档中的建议)、每个中心抽头都具有自己独立的电容器接地。 我曾尝试查看 AR8035文档以了解磁性元件的端接建议、但似乎什么都没有。 成功使用一侧的 Magjack 后、我们已将所有中心抽头与单个1nF 电容器连接到 GND。 我今天早上要尝试分开盖帽。 如果我在接下来的几个小时内没有更新、您可以假设这也不起作用。

    e2e.ti.com/.../Block-Diagrams.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、分离中心抽头并不起作用。 是否确定没有磁性器件无法正常工作? 我在数据表和 DP83869EVM 的布线中看到了电容耦合选项。 上面的电容器看起来是33nF。 或许我要试一下。 欢迎您提出任何其他想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于磁性元件、由于存在自动变压器和 CMC、我似乎会遇到问题。 我之前使用的 Magjack 在 PHY 端似乎没有共模滤波、但可能没有额外的自动变压器绕组。 通常、此自动变压器和滤波器位于 RJ45侧、但由于我在电路板上有2个 PHY 芯片靠得很近、我可能应该使用更简单的变压器、例如 TG1G-E010NZRL。 这里使用数据表中的"电路 C"、无需额外滤波。 电路 A 的其中一个变压器可能会更好、因为它看起来滤波器侧更靠近我之前在 SOM 中使用的磁插孔。 同时、我将各点一两份、一起整理一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、DP83869确实支持电容耦合。 在这种情况下、应使用33pF 电容器。 AR8035是否也支持电容耦合?

    谢谢。

    大卫