This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I 具有简单的操作/非托管模式、无需特殊配置

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264642/dp83825i-simple-operating-unmanaged-mode-with-dp83825i-without-special-configuration

器件型号:DP83825I

您好!
是否可以     在没有特殊配置的情况下传输流量(正常运行和拓扑[CPU- PHY -磁性- RJ45]),
仅使用搭接配置(地址、主器件、自动 MDIX、自动协商)
而且不共享相同的振荡器(如 RMII 中继器模式所示...)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    是的、可完全通过搭接来完成配置、但出于调试目的、我们建议让具有读取/写入访问权限的微控制器。

    想要仅使用自举进行配置的原因是什么?  

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确保- 在使用初始捆绑配置进行提升后、是否仍然可以配置 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    PHY 地址和 RMII 主/从模式必须通过自举来选择、并且不能通过寄存器写入来更改。 所有其他配置均可通过寄存器写入进行更改。

    谢谢。

    大卫