This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要为 ARINC 429提供差分线路驱动器。 输出阻抗必须为37.4欧姆

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222, OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263163/i-need-differential-line-driver-for-arinc-429-output-impedance-must-be-37-4-ohms

主题中讨论的其他器件:THS6222OPA2675

我需要为 ARINC 429提供差分线路驱动器。 输出阻抗必须为37.4欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我将把这个问题转给我们的放大器团队-他们可能有一个适用于此类应用的良好线路驱动器放大器-我认为我们的标准收发器选项不会满足这一需求-但我们可能有一些可以满足这一需求的线路驱动器。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,先生。

    我使用 TI 器件的原因有很多:

    种类、价格、可用性、支持、质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ramin、

    我会将这个问题转给高速放大器组。 他们在 FDA 方面有更多的选择。 对不起多位专家、但希望他们会有适合您的应用程序的产品。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin、

    我们的 HSAMP 线路驱动器产品系列可能非常适合您的 ARINC 429应用。  除了重37.4欧姆负载外、还有其他电路或子系统要求对设计很重要?  我们的几款放大器具有不同的最小电源电压、不同的带宽、最低稳定增益和压摆率。

    输出阻抗是否需要在37.4欧姆的严格容差范围内?  放大器上的差分负载还是串联负载?

    我初步认为的一些放大器是 THS6222和 OPA2675。

    我将在此期间阅读 ARINC 429以更好地了解申请。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我找到了正确的 TI 部件 DS92001TLD/NOPB、并添加了适当的电阻分压器电路来获得所需的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin、

    感谢您发送编修。  如果您发现未来需要更强大的线路驱动器解决方案、请毫不犹豫地提出。

    此致!

    亚历克