This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1和 TCAN1462-Q1的 RXD 内部结构

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265112/tcan1044a-q1-rxd-internal-structure-of-tcan1044a-q1-and-tcan1462-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1462-Q1

大家好、

客户想知道我们是否可以共享 TCAN1044A-Q1和 TCAN1462-Q1的 RXD 内部结构? 是推挽式还是开漏式? 我们有内部上拉还是下拉电阻器? 如果是、电阻值是多少?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    在所有 TCAN 收发器上、RXD 是推挽输出、因此无需外部上拉或下拉。   数据表 RXD 部分的 ILKG (OFF)参数给出了器件断电时的泄漏电流、并且在引脚上施加5.5V 电压、产生1uA 电流。 因此、虽然没有一个特定的上拉或下拉电阻器决定引脚的输出、您可以看到、在关断状态下该引脚实际上是高阻抗、在5.5V 时为1uA、实际上为5Mohms。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特