This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300是否符合"IEC 62368-1"?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266244/tpd6s300a-does-the-tpd6s300-meet-the-iec-62368-1

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

您好!  

TPD6S300A 是否符合"IEC 62368-1"?

此致、  

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Randy、

    否、  TPD6S300未经过 IEC 62368-1认证。

    此致、

    Christian。