This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:是否存在24MHz 外部振荡器处于非同步模式的风险?

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265966/ds90ub935-q1-if-there-will-be-any-risk-for-24mhz-external-oscillator-in-non-sync-mode

器件型号:DS90UB935-Q1

大家好、

您可以帮助检查 24MHz 外部振荡器在非同步模式下是否存在任何风险吗?

(使用24M、客户可以获得其预期的 CLK)

在 DS 中、建议距离是25 -104MHz。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    24MHz 外部振荡器不在支持的范围内、因此系统可能会计数到不稳定性问题和/或传输错误。