This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:SAS4 (24G)应用

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265603/ds160pr410-sas4-24g-application

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件: DS280BR820

您好!

 DS160PR410是否也适用于 SAS4 (24G)应用?

或者有其他更好的建议吗?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们看到客户将 DS160PR410用于 SAS4应用。 另一个器件是 DS280BR820。 请使用 DS160PR410的 IBIS-AMI 模型以及您的传输介质和连接器模型来运行信号完整性分析。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

     DS160PR410或 DS280BR820是否有参考原理图?

    或者与他们自己的 EVM 原理图相同吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它们确实有参考原理图、这些是 EVM 用户指南/原理图和 BOM 文档的一部分。 请注意下面的 DS280BR820 EVM 用户指南链接。 还有 IBIS-AMI 模型、您可以使用它进行信号完整性分析。 请请求访问这些文档 DS160PR410是 DS280BR820的下一代产品。  

    https://www.ti.com/product/DS280BR820?keyMatch=DS280BR820&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    此致、Nasser