This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSM36A:需要有关负载突降计算的帮助

Guru**** 2864480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264542/tsm36a-need-help-with-load-dump-calculations

器件型号:TSM36A

我有负载突降要求。 我计划在电源输入端使用双向 TVS 二极管。 任何人都可以帮助了解 TVS 二极管的导通时间、 脉冲能量计算、TVS 可以承受的能量以及二极管性能如何随着每次转储而降低。

是否有任何计算可以帮助我弄清这一点?

浪涌要求:  UA (28V)、US (100V)、Ri (0.5 Ω)、td (50ms)、TR (1<Ri tr < 10ms)、 脉冲数(5)、脉冲间的时间(5秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    下面是 TVS 二极管导通时间和 TVS 能量的一些估算值需要承受该脉冲。  假设 TVS 二极管针对41A 峰值浪涌事件钳位在典型电压。 这也未考虑脉冲数、之间的间隔以及每个负载突降之间的降级。

     

    现在、由于交流发电机的内部电阻为0.5欧姆、我们的器件将无法耗散这一功率。 您是否会考虑 使用限流电阻器的解决方案?  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前无法使用限流电阻器。 是否有任何方法可以得出可以使用的 TVS 二极管的结论? 可能是两个串联的模型、思考 Ri 的值? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您需要将其中三个器件并联、以具有足够的浪涌电流能力。 话虽如此、他们需要平均分配电流、并且每个器件的导通时间之间通常存在细微差异。 这可能会导致电流共享的混乱、并导致一个器件损坏。您可以使用每个输入端的串联电阻器来防止这种情况。  

    负载突降的脉冲宽度也很长、我们的器件设计为钳制在 Ns-us 范围内的持续时间、因此需要测试负载突降瞬态波形以查看它是否能够承受脉冲。  

    此致、

    塞巴斯蒂安