This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:我们可以将其用作1个 USB 和1个 UART 概念吗?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265993/ts3usb221a-q1-could-we-use-it-as-1-usb-and-1-uart-concept

器件型号:TS3USB221A-Q1

尊敬的 TI

我对 TS3USB221A-Q1有疑问。  

它是 USB2.0多路复用器 IC、因此需要2条 USB 线。

但我们将使用端口1:USB 线端口 2:UART 线(TX、RX)。   

问题1)是否可能存在概念?  我们可以使用1个 USB 和1个 UART 线性多路复用器吗?  

          (UART 电压1.8V 或3.3V)

问题2)如果我们未使用低功耗模式(OE 引脚:高电平)、电流消耗量是多少?  

   (VCC:高电平,S:高电平或低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关可传递 GND 和 VCC 之间的所有电压。 所以 USB 和 UART 都可以工作。

    2.在最坏的情况下,Icc 被指定为30 µA。