This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:PHY 接口"USXGMII"

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264684/tmuxhs4212-phy-interface-usxgmii

器件型号:TMUXHS4212

您好!

我们有客户 在搜索适用于 Serdes 接口"USXGMII"至10G 的 MUX 2:1应用

多路复用器将 SFP 和10G 串行器"USXGMII"组合在一起、而 TMUXHS4212适合用作图中的红圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy;

      TMUXHS4212可支持10Gbps 信号。 SPF 信号的常见电压是什么?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    共模电压为3.3V。 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤米:

       TMUXHS4212的最大 CM 为2V。

    最佳

    布赖恩