This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A

Guru**** 2540100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263858/ds90c385a-ds90c385a

器件型号:DS90C385A

我们在显示屏中使用了 DS90C385A。 我们的 MCU LCD 控制器只有16位 RGB。 我们是否可以使用16位 RGB 而不是24位 RGB 数据来转换为四个 LVDS 数据流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swe:

    您能否提供 LCD 数据表?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gil  

    请见下方。

    https://www.azdisplays.com/PDF/ATM0700L61.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swe:

    是的、您可以使用16位而不是24位。 您需要将未使用的 RGB 通道保留为未连接。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    哪些引脚、LSB 引脚或 MSB 引脚未使用?

    我们将 LSB 引脚保留为未使用的引脚。 但是我们的显示屏分辨率较低、而且颜色色调不正确、如下所示。

    引脚映射参见下表、这是指 DS90C385A 数据表中交流图的引脚映射、如下所示。

    LCD 控制器的 RGB 和控制引脚 DS90C385AMT
      引脚编号 引脚编号  
    LCD_B3_TXIN0 51 22 TX_IN 20
    LCD_B4_TXIN1 52 23 TX_IN 21
    LCD_B5_TXIN2 54 24 TX_IN 22
    LCD_B6_TXIN3 55 16 TX_IN 16
    LCD_B7_TXIN4 56 18 TX_IN 17
    LCD_G2_TXIN6 3 7 TX_IN 9
    LCD_G3_TXIN27 50 11 TX_IN 12
    LCD_G4_TXIN5 2 12 TX_IN 13
    LCD_G5_TXIN7 4 14 TX_IN 14
    LCD_G6_TXIN8 6 8 TX_IN 10
    LCD_G7_TXIN9 7 10 TX_IN 11
    LCD_R3_TXIN12 11 55 TX_IN 3
    LCD_R4_TXIN13 12 56 TX_IN 4
    LCD_R5_TXIN14 14 3 TX_IN 6
    LCD_R6_TXIN10 8 50 TX_IN 27
    LCD_R7_TXIN11 10 2 TX_IN 5
    LCD_CLK 31 31 CLK
    TXIN23 25 25 TX_IN 23
    LCD_HSYNC 27 27 TX_IN 24
    LCD_VSYNC 28 28 TX_IN 25
    LCD_使能 30 30 TX_IN 26

    数据表中的引脚映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swe:

    您能否提供以下信息:

    • 您在显示屏中使用的是3通道还是4通道 LVDS?
    • 您知道 LCD 显示屏是如何接收 RGB 数据的吗?
      • 例如、借助此图、我们知道该器件将如何传输 RGB 数据:

    我想知道显示器是如何接收 RGB 数据的。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gil

    请参阅下面的时序图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swe:

    这似乎是颜色映射问题、而不是设备问题。 您分享的图表无助于您了解显示器期望如何接收 LVDS 数据。  

    正如您看到的、我们数据表中的图表显示、这是它将始终具有的输出。 我们必须确保将 MCU 控制器 RGB 引脚映射到正确的 TX_IN 引脚、以便显示屏能够了解其接收的数据并使用适当的颜色配置输出正确的图像。

    为了方便您理解、我根据您将 MCU 连接到我们的器件的方式对图进行了颜色编码。 现在、我们器件的 LVDS 输出如下:

    这不是液晶屏正在 读取的内容、但也不是预期内容。

    您分享的这张图看起来像是 RGB 时序图、而不是 LVDS 时序图。 我需要 LCD 显示屏预期的 LVDS 时序、以便知道如何将您的 LCG 控制器引脚映射到我们的器件。 如果您还没有、我们可以通过几种方法进行跟踪和错误检查、直到找到正确的组合。  

    1. 您能否更改控制器到器件的引脚顺序、看看您是否看到不同的颜色变化。 等等。 更改绿色引脚的红色引脚。
    2. 仅连接红色引脚、将其余引脚保持未连接状态。 对于其余的颜色引脚、执行此操作
    3. 我还建议您联系该公司、尝试获取与 LCD 相对应的 LVDS 波形。 这将更容易、更快速。

    此致、

    G·阿巴尔卡