This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:发生中断期间的 INT/PWDN 引脚

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265410/dp83867cs-int-pwdn-pin-during-interrupt-occurrence

器件型号:DP83867CS

您好、TI 团队、  

我想将 DP83867CS 的 INT/PWDN 引脚用于中断目的。

您能否在发生中断期间提供有关引脚输出的信息?

触发中断后、INT/PWDN 引脚是否会在读取中断状态寄存器(ISR)之前保持低电平?

或者、它在处于低电平一段时间后是否恢复到高电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    在中断发生期间、INT 引脚将被驱动为低电平、并在您读取中断状态寄存器之前一直保持该状态。

    谢谢。

    大卫