This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:开发 USB 解决方案(平板电脑主机+充电、USBC PD 输入)

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, TPS65988, TUSB8044A, TUSB4041I, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254983/tusb2036-developing-usb-solution-tablet-host-charging-usbc-pd-input

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件: TPS65988TUSB8044ATUSB4041ITPS55288
在我们为我们的器件开发 USB 集线器解决方案的努力中、我想请您的支持。 我们的系统上目前有两个 USB c 母端口。 我们希望他们的行为方式如下:
端口1:USBC-USBC PD 电源输入
端口2:平板电脑充电 +用作主机、通过 USB2.0与器件进行通信。  
我们的主要问题是如何在用作主机并通过 D+/D-来控制系统的同时、强制平板电脑充电。
根据对两个端口的要求、您认为有比这一个更好的选择吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有可以分享的方框图吗?  

    使用 USB Type-C 时、电源角色和数据角色现在是两个独立的功能。 例如、可以是作为功率接收器的数据源、也可以是数据源和电源。 还可以根据需要交换角色。 数据角色和电源角色均由 PD 控制器处理。  

    使用 TUSB2036集线器时、集线器下行端口将始终用作 USB 源端口、而不能用作 USB 接收端口。 您是尝试将平板电脑连接到集线器的上游还是下游?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 根据我对该协议的理解、我同意 USB 主机可以是电源接收器。 我现在很难解释 USB 集线器规格、以了解它们是否支持 USB 集线器规格以及与我的系统用例是否相关。

    使用 TUSB2036集线器时、集线器下行端口将始终用作 USB 源端口、而不能用作 USB 接收端口。 您是尝试将平板电脑连接到集线器的上游还是下游?

    好的、很高兴知道。 如果我正确理解集线器功能、平板电脑应该位于集线器的上游。 这是一个方框图、显示了我需要处理的主要用例(已插入充电器、已拔出充电器)。  CONFIG A

    如上面的简化方框图所示、控制器需要两个 USB 设备才能连接。

    另一种配置(配置 B)也是可以接受的:

    在配置 A 中、控制器将接收两个 USB 设备。 在配置 B 中、它只需要处理平板电脑。 无论是哪种情况、平板电脑都需要进入功率接收器模式(始终尝试充电)、数据主机模式。 我想看看我们可以通过哪些控制器选项来使其正常工作。 理想情况可能是配置 B、因为它是一个较小的集线器。 对我们来说、关键在于控制器是否可以自动将平板电脑置于电源接收器、数据主机模式(即最小编程)。

    很抱歉、方框图中存在任何奇怪的地方/不一致之处、因为已经简化了。 我们系统的电源输入还具有备用电池、因此忽略配置、充电器未插入0V 输入。 如果您有任何需要说明的问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将针对他们的输入将该问题发送给我们的 PD 控制器团队、我认为对于这种特殊的情况、您需要一个 PD 控制器、例如 TPS6598x 控制器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我们更倾向于选择一个更简单的选项。 理想情况下,一个简单的管理平板电脑. 但我想知道这两种配置都有哪些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何有关此内容的新信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、该线程在系统中放错了位置。  

    是的、 在这里 TPS65988会是合适的解决方案。 TPS65988是一种双端口器件。 您需要一个双端口 PD 控制器来在两个不同的端口上协商 PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 配置 B、我们希望使用简单的可编程或预编程/状态机 USB 集线器与主机模式+充电模式进行简单协商、哪些选项可以实现? Im 正在寻找可设置电阻器或自动将平板电脑协商为数据主机+接受充电的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于看起来是正确解决方案的配置 A、谢谢。 我也需要配置 B 的选项..这对我们来说会简单很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否浏览 TUSB8044A、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb8044a.pdf 以及尤其是第 8.3.1节"电池充电功能"、了解集线器是否满足您的设计需求?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我疯狂地研究这款芯片之前..有这款芯片 USB2只有"版本"。 TUSB8044A 非常适合在我发送的方框图中的配置 B 中使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看 TUSB4041I、 https://www.ti.com/product/TUSB4041I

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、我想要自动将平板电脑放入 DFP (面向下游的端口)和水槽中的东西。 无需编程或至少可设置电阻器来对其进行配置。  

    通过 TUSB4041I 进行读取、似乎不允许为上行端口提供 USB 充电支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可以支持上行端口 USB 充电的集线器。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、这样的配置是否可行?

    是否有 IC 可以自动将平板电脑置于灌电流模式、同时平板电脑继续充当数据主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 Sink 模式时、我假设您要处于 power.sink 模式?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 power.sink 中。 以便平板电脑可以充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的平板电脑内部也需要一个 PD。 PD 会将平板电脑配置为 data.source 和 power.SNK。 IC 将是另一个将自身配置为 power.source 的 PD。

    我将 TT 移回 PD 团队听取他们的意见。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该平板电脑是 Apple product..it 不是自定义的。  它肯定有一个 USB 控制器芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我帮助支持 USB PD 组。 好像您在设计一个 USB 设备、需要 PD 控制器 作为上游平板电脑的电源。

    我的理解是否正确?

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要平板电脑   在仍充电(灌电流)的同时充当 USB 2.0下行端口(主机)。 我们希望它是自主的。 我们不需要花哨的功能。 我们想要这样一种解决方案、例如、我们可以使用电阻器进行配置。 我们不必通过 I2C 配置端口。

    平板电脑必须控制单个 UFP 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    将平板电脑用作 DFP 数据角色和受电方电源角色并不是您可以依赖的默认配置、在您的情况下需要使用 TPS55288。

    默认(传统兼容性) USB 行为将拉电流设置为 DFP、将灌电流设置为 UFP。 这允许向后兼容 TypeA (DFP/源)到 TypeC (UFP/接收)电缆。 为了改变缺省启动行为、它要求一个器件能够执行一个 PD 大型协议 USB-USB。 您可以通过不使用所有功能并保留所有默认值来使其保持简单。 但是、可以将 TPS55288配置设为自主、在无外部干预连接时、始终尝试进入 DFP/受电方角色。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号是否真正是 TPS55288? 似乎是降压-升压转换器。 提到了 PD、但没有提到电源角色。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    道歉,我的意思是 TPS65988 来自 Ghouse 的评论:

    TPS65988

    谢谢。

    克里斯