This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:推荐用于5V 的器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266109/sn65hvd231-device-recommend-for-5v

器件型号:SN65HVD231

大家好、

您可以帮助为5V CAN 推荐具有 SN65HVD231的 P2P 器件吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能否更具体地说明您需要哪些功能、例如您需要睡眠模式?  SN65HVD231遵循 CAN 标准8引脚引脚排列、因此您可以使用多个也遵循此8引脚标准引脚排列的收发器、例如 TCAN1044A。

    此致、

    乔纳森