请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 主题中讨论的其他器件: DP83825
您好、TI!
请注意、DP83867E 在 nRESET 中的预期功耗是多少? 这是为一些其他 TI PHY 指定的、例如 DP83825。 这是否预计将是 DP83867的低(er)功耗模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bernhard、您好!
可以、无限期地将器件保持在复位状态是安全的。 如前所述、我们在复位状态下没有确切的功耗数字、但可以、功耗应该低于正常工作模式下的功耗。 但是、如果目的是使用低功耗模式、则您可能最好使用 SNLA241中所述的模式之一。
谢谢。
大卫