This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:nRESET 功耗

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265693/dp83867e-power-consumption-in-nreset

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: DP83825

您好、TI!

请注意、DP83867E 在 nRESET 中的预期功耗是多少? 这是为一些其他 TI PHY 指定的、例如 DP83825。 这是否预计将是 DP83867的低(er)功耗模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    有关 DP83867的功耗数字、请参阅以下应用手册: SNLA241

    复位时的功耗不是测量的、但请查看其他低功耗模式的数字。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 无限期地将器件保持在复位模式是安全的吗? 功耗是否预计低于正常工作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    可以、无限期地将器件保持在复位状态是安全的。 如前所述、我们在复位状态下没有确切的功耗数字、但可以、功耗应该低于正常工作模式下的功耗。 但是、如果目的是使用低功耗模式、则您可能最好使用 SNLA241中所述的模式之一

    谢谢。

    大卫