This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:使用 STM 立方体 IDE 配置 PHY

Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265638/dp83td510e-configuring-the-phy-with-stm-cube-ide

器件型号:DP83TD510E

嗨、
我正在尝试使用 STM32 F427VGT6配置 T1L PHY、需要对该配置进行一些澄清。 STM32立方体 IDE 的配置器  在以太网的外部 PHY 配置设置下显示"DP_83848_PHY_ADDRESS "。  使用此特定选项是否 支持 DP83TD510E 的寄存器映射?  如果不是这样、我如何配置该特定 PHY 并将其与微控制器配合使用。  
我找到了 适用于 PHY 的驱动器 、并想知道是否需要单独使用驱动器才能在上电时立即建立链路。 任何有关这方面的信息都将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我不熟悉 STM32配置器、这对于 STM32团队来说可能是个更好的问题。 您能否分享一下您正在讨论的内容的屏幕截图?

     更多有关 SMI 接口的信息、请参阅数据表的第7.3.9节。这是用于读取和写入寄存器的接口。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、我将附加屏幕截图。 有一个名为 DP83848_PHY_ADDRESS 的选项用于配置外部物理层、我想知道这个特定的选项是否支持 DP83TD510E 物理层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    您将获得 STM32生成器的支票。 我不知道这会有什么影响。 您可能仍能读取/写入寄存器、因为 DP83848和 DP83TD510之间的 SMI 接口相同。 但两种器件的寄存器映射完全不同。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢提供的信息 David。