This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR101:器件建议

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264325/ds25br101-device-recommend

器件型号:DS25BR101
主题中讨论的其他器件:DS15EA101、DS15BA101

大家好、

客户正在寻找一种用于扩展差分信号传输距离的器件。

您能帮忙推荐一个吗?

具体要求如下:

  • 600Mbps
  • 12个月
  • 双绞线电缆

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请推荐 DS15BR101。 数据表链接:

    https://www.ti.com/product/DS15BA101?keyMatch=DS15BA101&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    您能否帮助检查一下、我们是否已经使用 DS15BR101对双绞线电缆进行了多少米的转换测试?

    是否需要他们一起使用我们的 DS15BA101+DS15EA101?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1)。 DS15BA101能够驱动双绞线电缆的传输距离有多少米? 这取决于双绞线电缆和另一侧接收器的损耗。 该电缆长度主要取决于接收器。

    2)。 通常客户在接收端将 DS15BA101与 DS15EA101结合使用。  请参阅 DS15EA101数据表中的典型性能图。 这些指标展示了使用不同电缆长度和类型时的 EA101性能。

    此致、Nasser