This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1最大增益

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266626/tusb216-q1-tusb216-q1-maximum-gain

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB216

您好、

TUSB216-Q1的最大信号增益是多少?

我们不知道 TUSB216-Q1可以将信号增大多少。

我在数据表中没有找到它。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    TUSB216-Q1不能为系统提供设定级别的增益、因为它取决于所连接系统的布局和性能。 但是、我们提供了一些表格、这些表格很好地说明了 TUSB216可用于提升信号质量的距离、还提供了一些数据、这些数据大致描述了 AC 升压功能根据电平而提供的增益量。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb217a.pdf#5%20Device%20Comparison 

    240MHz 时的交流升压(典型值)  

    升压0:3.0dB
    升压1:3.5dB
    升压2:4.7dB
    升压3:5.2dB

    为了更好地了解您的系统可以从 TUSB216-Q1获得多少增益、您可以使用 EVM 来实施它、在最低设置基础上进行测试、并查看它是如何改善系统的信号的。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安