This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91C176:器件的热阻

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263673/ds91c176-thermal-resistances-of-the-device

器件型号:DS91C176

您好!

我需要热阻:器件的 J_A、J_B 和 J_C。

谢谢。此致、

尼希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihil:

    我已提交此器件的热请求。 通常、热工程师需要~2周时间来为我们提供该报告。 我会随时向您通报最新情况。 谢谢!

    此致、

    约什   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihil:

    感谢您的耐心。

    请参阅下表、了解热性能信息。

    θ JA 111.2 μ ºC
    Theta JC (顶部) 41.2 μ ºC
    Theta jb 55.7 ºC /W
    Psi JT ºC μ A/W
    Psi JB 54.6 ºC /W

    此致、

    约什