This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB638-Q1:DS90UB638-Q1作为 FPD-Link III 转 MIPI CSI-2解串器。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB633A-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB638-Q1, DS90UB635-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267133/ds90ub638-q1-ds90ub638-q1-as-a-fpd-link-iii-to-mipi-csi-2-deserializer

器件型号:DS90UB638-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB635-Q1、DS90UB633A-Q1 、DS90UB953-Q1

"我们想将 DS90UB638-Q1 (Link)用作 FPD-Link III 转 MIPI CSI-2解串器。 该器件的数据表提到它与 DS90UB635-Q1和 DS90UB633A-Q1串行器兼容。 我们想知道该器件是否也与 DS90UB953-Q1串行器(Link)兼容。

谢谢。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 DS90UB638-Q1是我们低成本产品系列的一部分、只能与 DS90UB635-Q1和 DS90UB633A-Q1等其他 DS90UB6xx 器件配合使用。 如果您想在系统中使用 DS90UB953-Q1串行器、则需要另一个来自 DS90UB9xx 系列的解串器。

    此致、
    达拉