This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31出力トランジスタ 耐圧

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266311/am26c31-am26c31

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: TPL7407LA

AM26C31について質問があります。

 

ラインドライバ出力トランジスタの耐電圧を教えてください。

同じGNDの制御ロジック24V回路を使用したいのですが。

ラインドライバ出力がオープンコレクタとして使用できることを教えてください。

 

お返事をお待ちしております。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不允许使用24V 电压。由于所有四个驱动器只有一个使能控制信号、因此可能无法获得适当的开漏信号。

    为什么您要为此使用 AM26C31? 您是否还需要差动输出? TPL7407LA 等纯驱动器更适合用于开漏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    Clemen 正确-此器件在其总线引脚上无法承受24V 电压(+/-14V 为最大差分电压)。 此外、由于器件架构、实际无法模拟开漏系统(从内部架构来看、它们是推挽式、而不是开漏式; 您需要使用使能+总线偏置电阻器来模拟开漏-但正如 Clemens 提到的、4个不同通道只有1个使能-因此不可能有一种真正的"开漏"工作方式)

    由于这是单端输出、因此我似乎并不认为 RS 至422是最佳类型的器件-使用 Clemens 之类的标准驱动器是一个更好的开始位置、因为我认为 AM 器件不适合此应用。

    此致!

    帕克·道德森