This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:差值之间的 TS3USB3000和 TUMX136

Guru**** 2930110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TS3USB3000, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265953/ts3usb3000-ts3usb3000-and-tumx136-between-difference

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:TMUX136TS3USB221

您好!

我们可以知道 TS3USB3000和 TMux136之间的区别吗? 因为规格几乎与 TMUX136相同。

TS3USB3000也可以用于 I3C 总线开关中?  

感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      TMux136具有高得多的带宽。

       您是指 I2C 还是 I3C?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    i3c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汤米:

        这两个器件非常相似、都应为 I3C 工作。

     如果仅针对 I3C、可能 TS3USB221已经足够好了。

    最佳

    布赖恩