This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:CPU 无法检测下行端口

Guru**** 2548780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266470/tusb8020b-down-stream-port-cannot-be-detected-by-cpu

器件型号:TUSB8020B

您好!

在我们的应用中、CPU 可以检测上行端口、但 无法检测到两个下行端口。

您是否有调试指南? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPU 是否可以同时支持主机和器件模式? 对于下行端口、为了被集线器检测到、CPU 必须是一个器件。

    谢谢

    大卫