This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410EVM:SigCon 工具问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS125DF410, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267343/ds125df410evm-question-of-sigcon-tool

器件型号:DS125DF410EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF410、USB2ANY、 ALP

大家好、我是 Minkyu Cho。

我有一个关于 SigCon 的问题。

我想使用 SigCon 工具、并且我有一个与配件相同的软件狗。

能否使用此转换器来使用 SigCon 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法附加该文件。 这是一个。  

    -> SIOEVK SPA 软件狗 SV013413-001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minkyu:

    是的、SV013413软件狗是与 SigCon 中的 DS125DF410进行连接的有效方法。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但是、当我执行 Sigcon 时、该消息会发现。 "未检测到 USB2ANY 接口。"

    下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minkyu:

    请分享您的设置图片、以便我可以检查连接。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何上传照片?

    它无法正常运行、拖放和插入图像无法运行。

    如果您告诉我您的电子邮件。  
    我会送你的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送至 e-mayhew@ti.com

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minkyu:

    初始响应的修正- SV013413 spa 软件狗用于上一代软件  ALP (Analog LaunchPad)。 SPA 软件狗在 SigCon 中不能用作 USB2ANY 适配器。

    要将该板连接到 SigCon、您将需要使用 USB2ANY 适配器。

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    谢谢!

    埃文