This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:如果我们将 TLK105RHBR PHY 更改为 DP83822IF PHY、则对 PHY IC 的软件影响

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267404/tlk105-software-impact-on-phy-ic-if-we-change-from-tlk105rhbr-phy-to-dp83822if-phy

器件型号:TLK105
主题中讨论的其他器件:DP83822IF

您好!

我们在产品中采用了 PHY IC TLK105RHBR、其生命周期为 NRND。 TI 团队建议 使用 DP83822IF 进行替换。

我的问题是 、如果我们将 TLK105RHBR 器件更改为 DP83822IF 器件、在寄存器和配置方面是否存在任何软件影响。

此致、

斯里尼瓦斯

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 TLK105到 DP83822、还有更多寄存器可供用户根据应用需要进行调整。 不过、从开箱即用的角度来看、无需寄存器即可开始运行 PHY。  

    此致、

    格罗姆