This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031AQML-SP:是否更换芯片?

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267721/ds90lv031aqml-sp-change-of-die

器件型号:DS90LV031AQML-SP

TI 能否确认 自公开发布的辐射测试(在上一次响应中提供)以来 DS90LV031AQML-SP 器件的芯片未更改、即该数据对当前器件是否仍然有效?

提前感谢、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    ESCIES 报告的日期是2005年1月。 回顾我们的器件更改列表、我们只看到2个更改:一个是 JEDEC 托盘更改、另一个是器件标识。 都与裸片变化或器件性能无关。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 您能否确认这一点对于 DS90LV031AWGMLS 是相同的?

    此致、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我用于检查更改的器件是  DS90LV031AWGMLS、因为这是 DS90LV031AQML-SP 的可订购器件型号。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是 DS90LV032AW-MLS

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    检查 DS90LV032AW-MLS 时、我仅看到1处与设备标识相关的设备更改。 无性能变化。

    此致、

    约什