This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:直流增益

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266895/tusb1002a-dc-gain

器件型号:TUSB1002A

大家好、

我们都知道交流增益有助于插入损耗、

但是、直流增益对"眼图"有何影响或帮助、我们应如何根据客户的设计来设置该直流增益水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 https://www.ti.com/lit/wp/slla421/slla421.pdf  第 4.2.2节"直流增益设置眼图测试"中的此应用手册。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、David、

    最后一个问题、

    交流增益图和直流增益图为何不同?

    在 X 轴和 Y 轴相同的情况下、交流增益图具有更高的峰值、我想知道 这两者之间的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ16出现了较高的峰值。 直流增益图的 EQ 为1。 交流增益图未显示 EQ 为1。 但当 EQ 为2时、增益约为5.5dB、EQ 为1略低于5.5dB。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!